28.06.2013 19:46 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
gibt es die möglickeit bei einer wochen uhr die eingestellten zeiten täglich um eine viertelstunde automatisch zu verschieben wie bei ebbe und flut? |
28.06.2013 20:10 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
hast du vielleicht ein programm als beispiel? |
28.06.2013 21:31 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo ubbels, sorry, aber deine letzte Antwort ist nicht wirklich zu verstehen...Du solltest mal voillständig darstellen, wass die LOGO! tun soll... Teillösungen bei Teilanfragen sind wegen der dann noch offenen Randbedingungen meist wesentlich unpräziser anzugeben... Mfg Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
28.06.2013 22:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal nur ein wirklich kleines Beispiel der Möglichkeiten! Über die Schaltuhr wird um 10°° ein 1-Signal geliefert. Nach der eingestellten Einschaltverzögerung wird der Ausgang Q1 eingeschaltet und gleichzeitig steigt die Analogrampe mit den eingestellten Parametern an. Dies kann dann zur FU-steuerung genutzt werden. Um 16°° schaltet die Schaltuhr wieder ab und jetzt zählt die fallende Flanke den Zähler um 1 nach oben. Den Zählerwert multipliziert B005 mit 50 und die Ein/Ausschaltverzögerung übernimmt den Wert. Somit verzögert sich das Einschalten von Q1 um 50 min beim nächsten mal. Das geht solange, bis der Zähler seinen eingestellten Wert erreicht und sich resetet. Somit kann das Spiel erneut beginnen. Das soll nur eine kleine Hilfe zur Selbsthilfe sein, die noch sehr weit ausbaubar ist. Da zu muß man aber noch mehr wissen wie das ganze ablaufen soll. Wann muß die Startzeit wieder angeglichen werden, da ich hier 10°°-16°° eigestellt habe, würde sich nach rund einerWoche die Zeit überschneiten. Vielleicht löst man mit der Uhr auch nur einen Impuls aus und läßt den Rest die Verzögerungen machen! DateianhangZeitverschiebung.zip (76 Downloads) |
Folgen Sie uns auf