19.10.2016 07:53 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo tom82, woher hast du den die V14 jetzt schon bekommen?
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 19.10.2016 11:23:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.10.2016 08:05 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 22317 Bewertung:
|
Hi, vermutlich aus dem Downloadbereich hier :) Immerhin gibt es den Download ja schon seit dem 30.09.2016 ! https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109740201 Gruß CHristoph |
19.10.2016 09:03 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, ich hab die V14 und die V13 SP1 mit WinCC Comfort installiert und kann auch weiterhin aus der V13 die Panels simulieren. Grüße H0556 |
19.10.2016 09:13 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 22317 Bewertung:
|
Welche panels simulierst du , basic oder comfort? |
Folgen Sie uns auf