16.03.2017 08:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.06.2023 Beiträge: 29990 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Mini-UDF mit nur dem Zähler. Da du nicht geschrieben hast, um welche LOGO! es geht, habe ich das für eine 0BA7 angefertigt. Kannst du auch für die 0BA8 nutzen. Die Parameter, welcher du aus dem UDF für den Meldetext nach außen führen willst, legst in der UDF-Erstellung unter DateianhangCounter.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.03.2017 09:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Verstanden, vielen Dank. Gruß profen |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.03.2017 09:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.06.2023 Beiträge: 29990 Bewertung:
|
Bitte schön, gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf