08.06.2015 05:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078) |
Hier noch ein Vorschlag, wie man einen V/R-Zähler anders verwirklichen kann. Erfordert gegenüber dem fertigen V/R-Zähler natürlich mehr Blöcke. Es gibt eine Begrenzung, damit der Zählerstand nicht ins Negative kann bzw. im positiven Bereich einen vorgegebenen Wert überschreitet.
DateianhangV_R-Zaehlernachbildung_mit_Begrenzungen.zip (91 Downloads) |
08.06.2015 12:17 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
tut mir wirklich leid... zu meinem Programm: Die Prozente entnimmt das Programm über einen Induktiven-Sensor der pro Motorumdrehung einen Impuls auf den Eingang der SPS gibt. Allerdings passiert es manchmal, dass eine Umdrehung doppelt bzw. nicht gezählt wird, dieses hat zufolge das die Anzeige bei Endlage offen aktiv manchmal 95 bis 105 Anzeigt. Nun würde ich gerne bei Endlage offen, meinen Zähler auf die Anzahl der Umdrehung setzten die 100% entsprechen. vielen dank für dein/euer bemühen DateianhangRolladen1Server.zip (58 Downloads) |
08.06.2015 19:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Beispiel wie du den Zählern Werte vorgeben kannst. Ich habe bewusst auf Bausteinabschlüsse und Verriegelungen verzichtet, um das Prinzip sichbarer zu halten. Über I1 und I2 werden die Richtungsbefehle gegeben. Damit wird gleichzeitig ein Impulsgeber aktiviert, welcher zwei VR-Zähler ansteuert. Diese dienen zur Positionierung der Rolladen. Die Position wird im Beispiel über einen Analogwert vorgegeben. Nachteil ist hier, das eine Eingabe der Position auch erforderlich ist, wenn komplett auf o. zugefahren werden soll. Entfernt man B008, stopt die Zufahrt an der gewünschten Position. Für eine komplette Zufahrt muß man dann eine Umschaltung der Sollwerte über Analog-Mux programmieren. DateianhangRolladen Wertvorgabe.zip (55 Downloads) |
08.06.2015 20:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
..
Mit der Zweizählerlösung wäre das möglich. Die anzufahrende Position mußt du dann über einen Soll/Istvergleich der Analogwerte erledigen! Im Anhang mal ein weiterer Vorschlag dazu. Den Impulsgeber kannst du auch durch Impulse von deinem Sensor ersetzen. Die beiden V/R-Zähler kannst du über deine Endlagenschalter reseten und hast somit immer eine genaue Anzeige der Positionen am Ende. DateianhangRolladen Wertvorgabe2.zip (37 Downloads) |
08.06.2015 22:15 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Dann muss ich aber auf meinem Display beide Zähler anzeigen lassen oder ? |
Folgen Sie uns auf