Industry Online Support
Technical Forum
13.06.2014 19:45 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Jupp, so einfach ist das nicht. Auf jeden Fall nehmen es dir Timer übel wenn man das "Starten" bedingt abarbeitet. Dann musst du dir einen Zeiger bauen auf welchem gesetzten Bit du als letztes warst und dann das nächste ausgeben. Ansonsten bekommst du wirklich das letzte gesetzte Bit ausgegeben. Aber das kennst du ja schon ;-) Übrigens eine 0 würde ich nicht ausgeben wenn Bit 0.0 =1. Wie stellst du dann fest dass gar kein Bit gesetzt ist? Schau mal hier nach ME16_SCR. http://www.raeppel.de/sps/bausteine.htm André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf