30.07.2023 21:55 | |
Beigetreten: 28.07.2023 Letzter Bes: 01.08.2023 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo, ich habe eine Frage. ich habe eine Steuerung für eine Stoppuhr von einer Kletterwand Programmiert mit Speicher der Top 3 Zeiten. Jetzt ist mein Problem dass wenn man sich nochmal auf die Fußschalter stellt oder die Reset-taste drückt resettet sich zwar die Zeit aber er Speicher die Zeit in den Top 3 Zeiten, also wenn man von den Fußschaltern runtergeht und direkt wieder draufsteigst Speicher er quasi in den Top 3 die Zeit die man mit Klettern nicht erreichen kann. Jetzt ist meine Frage ob man den Speicher irgendwie aufhalten kann ohne den ganzen Speicher zu Resetten. Oder ob man ein Analogsignal mit einem normalen Schalter schalten kann. Danke schonmal in voraus! Projekt ist in Anhang. DateianhangHighScore Kletterwand.zip (71 Downloads) |
31.07.2023 09:47 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Stoppuhr mit Beste Zeit Speichern & mehr als 05:27:67min Stoppen? wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Software veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf