14.07.2022 00:03 | |
Beigetreten: 03.02.2013 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 57 Bewertung: (2) |
Vielen Dank für die Anregungen. Die Logo ist im EFH Zählerschrank mit ca. 50cm Abstand zur 230V-Leitungen eingebaut. Mein Ansatz der zwei versetzten Meldetexte geht leider nicht, Die 4 AI´s habe ich bereits für Temp-fühler und Helligkeit belegt. Datalog hatte ich bereits im Stundentakt im Einsatz für Temp-Erfassung. Hier wäre es Zufall... Es sieht so aus, dass ich mit den Neustarts leben muss und kann. DateianhangMeldetexte.zip (257 Downloads) |
Folgen Sie uns auf