05.05.2012 20:20 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Nicht mit die 0BA4 Es geht mit die 0BA6 Im dateianhang ein beispiel fur nur 1 BCD input. DateianhangBCD-time.zip (104 Downloads) |
05.05.2012 20:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo KlausMz, leider geht für eine LOGO! der Serie 0BA4 die dir angebotene Schaltung nicht, denn sie verwendet Blöcke die diese LOGO!-Serie NICHT bietet! Du kannst nur auf rein LOGIK-Funktionen zurückgreifen Als Ansatz findest du dazu an einen 4 nach 16 bit Decoder, den du nun abwandeln (0..9) unddann 2x anwenden musst... Da in der Schaltung eine LOGO!-0BA5 eingestellt ist, musst du natürlich eine 0BA4 einstellen und sollte dass nicht gehen, dann die Schaltung in einen neuen Schaltplan und der Auswahl 0BA4 eingeben... Viel Erfolg beim Experimentieren... MfG Betel DateianhangDemo_4_nach_16_Decoder.zip (77 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
06.05.2012 18:26 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe das Beispiel von Betel mal zu einem BCD zu 10 Decoder gewandelt und doppelt aufgebaut. Die Ausgänge habe ich durch Ausschaltverzögerungen von jeweils 0-90 Sekunden und 0-9 Sekunden in Zehner und Einer Schritten ersetzt. Durch I1-I4 werden die Einer und I5-I8 die Zehnerstelle gesetzt. Durch den Taster I9 wird die Zeit beim Drücken gesetzt. Nach dem Loslassen läuft zuerst die eingestellte Zehnerzeit und danach die Einerzeit ab. Die Schaltung ist durch ein Reset erweiterbar durch welchesder Ablauf frühzeitig beendet werden kann. ein erneutes Drücken des Starttasters startet die Zeit wieder neu. Lauffähig ab 0BA4. DateianhangBCD Schaltuhr.zip (84 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.05.2012 19:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe das Progi jetzt noch um die Anzeige der abgelaufenen Zeit und einen Resettaster erweiter! DateianhangBCD Schaltuhr mit Anzeige der Laufzeit.zip (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.05.2012 22:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo KlausMz, auch wenn die Schaltung im Dateianhang für eine LOGO!-0BA6 ist (und auf einer 0BA4 nicht läuft) ist sie für dich ggf. von Interesse. Diese Schaltung stammt nicht von mir, sondern wurde hier im Forum mal vor längerer Zeit eingebracht.... Hallo Motmonti, da warst du aber fleißig... MfG Betel DateianhangDecimal_nach_BCD_converter (0_to_99).zip (70 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.05.2012 17:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ring24h, sorry, ich habe die ORIGINAL-Schaltung einschließlich des anwendungsbezogenen Teils angehängt, in der Annahme dass ihr die relevanten Schaltungsteile identifiziert. Nun habe ich den reinen "Dezimal nach BCD-Decoder" + Tastereingabein einen Zähler zum Testen herausgezogen und eine echte 2x4Bit-Ausgabe (Ausgänge Q1 bis Q8) ergänzt... MfG Betel DateianhangDEMO_Decimal_nach_BCD_converter_0_to_99 (0BA6).zip (72 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf