08.05.2012 16:22 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo Betel, dank deiner Aufräumaktion in der Schaltung ist es wesentlich übersichlicher bzw. nachvollziehbarer geworden. Habe das jetzt mal so geändert, daß es auch mit einer 0BA5 läuft, die analoge Arithmetik spart ja bei der Blockanzahl auch nicht so wirklich viel ein. Vielleicht kann´s ja jemand gebrauchen. MfG. ring24h DateianhangDEMO_Decimal_nach_BCD_converter_0_to_99 (0BA5).zip (72 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
08.05.2012 17:51 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ring25h, vielen dank für deine "Fleißarbeit" und deren Veröffentlichung hier... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |