11.02.2014 19:23 | |
Beigetreten: 27.08.2013 Letzter Bes: 21.04.2021 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Werde ich machen. Bis ich die machen kann wäre ich mit Mutmaßungen auch schon zufrieden. Gruß l_a_i |
11.02.2014 21:19 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung: (67) |
also wenn Mutmaßungen auch in Ordnung gehen: Ist ggf. High und Low Byte zu drehen? |
10.03.2014 20:09 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung: (67) |
... wenn Du die UDT`s verwendet hättest, wärwohl das Problem nicht enstanden (zumindet hätte die Struktur gepasst): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/82887493 |