05.02.2018 19:22 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ich hab mal das Programm geringfügig erweitert, allerdings nur mit weiteren Schwellwertschaltern in unterschiedlichen Zeiten. Davon kannst du dir eine Variante aussuchen, die entweder träge und genau ist, schnell und ungenau oder ein Zwischenmaß. Die kannst du auch kombinieren, bei kleinen Windgeschwindigkeiten den Schwellwertschalter mit der größten Zeit nehmen. Die zusätzliche Arithmetik wird zur Anpassung und Angabe einer Kommastelle gebraucht. M.f.G. Scorp DateianhangWind3.zip (31 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.02.2018 10:35 | |
Beigetreten: 20.01.2017 Letzter Bes: 08.06.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Einen "normales" Messgerät wäre kein Problem ranzuschaffen. Gibt es eine Erfahrung wie groß die Differenz zwischen geeicht und ungeeicht ist? Bei zwei km/h hin oder her, dann solls so sein. Bei zehn km/h hin oder her schaut's natürlich schon wieder anders aus... Ich habe in den Anhang mal den Part der Programmierung gepackt, der für die Windgeschwindigkeit zuständig ist. Darin habe ich den Schwellwertschalter von Dir übernommen. Der Rest, also B007, B008, und B009 ist aus dem original Siemens-Muster. Ich gehe davon aus, dass ich mir den B008 jetzt aufgrund des Schwellwertschalters schenken kann und den Block 009 aufgrund der einfachen Berechnung ohne irgendwelche großartigen Verschiebungen, oder? DateianhangWind_komplett.zip (39 Downloads) |
Folgen Sie uns auf