12.08.2014 12:02 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Habe da mal's was gemacht für erstmal 4 Ausgänge, lauffähig ab 0BA4. |
19.08.2014 21:07 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Seramis, konnte Dir mein Vorschlag weiterhelfen? |
21.08.2014 18:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hab dir hier mal was angehängt. Nach Betätigung von I1 wird per Taktgeber ein Schieberegister durchgeschoben und ein Zufallsgenerator schaltet dann eine Lampe aktiv. Jetzt muß der zugehörige Taster gedrückt werden, um die Lampe zu reseten und das Spiel neu zu starten. Es wird ermittelt wieviele Treffer in einer bestimmten Zeit erziehlt werden! DateianhangKlatschlampen2.zip (309 Downloads) |
Folgen Sie uns auf