16.06.2016 10:48 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ja 0BA8 wird eine neue verbaut |
16.06.2016 11:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33783 Bewertung: (4195)
|
Mit dem Zufallsgenerator kannst du doch eine Zahl erzeugen. Du brauchst ja in deinem Beispiel eine Zahl zwischen 1-9. Jedesmal,wenn jetzt der EN-Eingang des Zufallsgenerators auf 1-Signal geschaltet, wird läuft eine Einschaltverzögerungszeit zwischen 0 und 8/100stel Sekunden ab. Diese Zahl kannst du nutzen. Im Anhang mal ein kleines Beispiel, wie du die Zufallszahl erzielen kannst. Nur ein Beispiel, keine Komplettlösung. DateianhangZufallszahl.zip (408 Downloads) |
16.06.2016 12:33 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hättest du vielleicht Lust und Zeit eine Komplettlösung zu erstellen? Blicke da gerade nicht so durch |
16.06.2016 17:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33783 Bewertung: (4195)
|
So, hier die Komplettlösung. Ich hoffe, sie sagt dir zu. Viel Spaß beim Testen und Spielen..... DateianhangHau_den_Maulwurf.zip (354 Downloads) |
Folgen Sie uns auf