14.06.2017 16:10 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Zum Zwecke der Wiederverwendbarkeit des FBs würde ich die Global_DB Daten über IN/Out an den FB anbinden. Dann kannst du den FB mehrfach mit unterschiedlichen Daten aufrufen. Ich empfehle dir folgende Lektüre, wenn du neue Programme für s7 1x00 erstellst: Programmierleitfaden und Programmierstyleguide für S7-1200 und S7-1500 Der eine oder andere möge jetzt BUH rufen, aber ich finde das Konzept an sich nicht schlecht. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf