24.02.2019 10:45 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Ich möchte noch zusätzliche modbus Module auf RTU Seite einbinden. Kann ich über TCP Seite darauf zugreifen?? ich muss doch die IDs irgendwie ändern oder?? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 25.02.2019 08:51:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.03.2019 11:40 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung:
|
ich habe gestern probiert.. und es funktioniert. Zähler ID geändert auf 21 und im Logo umgestellt. Jetzt versuche ich ein Temperatur Feuchtigkeit SHT20 Sensor in modbus zu integrieren. ID gleich auf 4 geändert. Das Problem ist das die Werte die ich im Logo kriege stimmen total nicht überein die ich mit dem qModMaster auslese. Vielleicht kannst mir ein Tipp geben. DateianhangTemperature-and-humidity-transmitter-SHT20-sensor-Modbus-RS485.pdf (187 Downloads) |
03.03.2019 11:42 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Brauchst du da ein Link?? |
05.03.2019 17:04 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung:
|
die Werte im Qmod können stimmen |
05.03.2019 17:07 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung:
|
wie kann ich hier mein Programm hochladen? |
05.03.2019 17:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33525 Bewertung:
|
Zippen. |
05.03.2019 17:24 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Danke. Ich habe mit RAR probiert
DateianhangProject_ext.zip (186 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf