11.10.2012 18:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.09.2023 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal zwei Miniprogis. Ich habe dazu das Programm eines Forummitgliedes soweit reduziert, das in K1 nur der Schalter und in K2 der NW-Eingang und ein Ausgang übrig sind. Du mußt beide Programme in Logosoft öffnen und bei beiden mit F3 die Simu starten. Schaltest du dann I1 in K1 ein, wird der Ausgang in K2 aktiv. Da ich mich mit der Netzwerksache noch nicht weiter beschäftigt habe, ist das aber auch schon mein ganzer Beitrag zur Sache! DateianhangK1K2 Netwerk.zip (96 Downloads) |
Folgen Sie uns auf