Industry Online Support
Technical Forum
11.10.2012 09:56 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Habe ich schon gestern gemacht. Er hat ja auch schon in einem anderen Beitrag geschrieben. @Nana56 Versuche doch mal dein Problem genauer zu beschreiben.... " .....geht einfach nicht! " ist zu wenig In dem anderen Beitrag hatte ich dir ja schon mal die Hinweise zu den Siemens-Beispielen gegeben. Nochmal, hier findest du auch Beispiele zur 0BA7, auch wie eine Master/Master -Verbindung aufgebaut wird. Wobei für dein Projekt auch eine Master/Slave-Lösung funktionieren würde. Es ist alles super beschrieben, Schritt für Schritt. Grundsätzlich gilt aber, man(n) sollte aber sein Problem/Projekt genauer beschreiben, sonst ist Hilfe schwierig. Auch fix-und-fertig-Lösungen sind hier eher selten, man(n) soll ja auch selbst den Weg zur Lösung erarbeiten. |
11.10.2012 12:45 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 16.09.2023 Beiträge: 2683 Bewertung:
|
Da die Frage bereits im folgenden Thema diskutiert wird schliesse ich diese Thema hier. zwei Beleuchtungen steuern Gruss O_Moderator |
Folgen Sie uns auf