Industry Online Support
Technical Forum
02.07.2007 16:04 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, zu (1) Das Funktioniert ganz gut. => schau Dir vielleicht auch diesen FAQ an http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23800568 zu (2) Du kannst beide Anlagenteile miteinander verbinden. Allerdingst benötigst Du dann natürlich einen Switch damit Du beide Netzwerke miteinander verbinden kannst. (Gleiches SUB-Netz vorausgesetzt) Du kannst ja am Panel mehrere Kommunikationspartner anlegen. Somit kannst Du auch von einem Panel auf mehrer Steuerungen zugreifen. (Duhast ja zuvor der Variablen eine Steuerung zugewiesen). zu (3) Du kannst natürlich auf beidenPanels die gleiche Projektierung laufen lassen. Es gibt nur Schwierigkeiten, wenn an beiden Panels gleichzeitig jemand versuchtauf ein und die gleiche Funktion zu zugreifen. -> z.B. der eine gibt eine Drehzahl von 1000 vor der andere 2000 --> Derletzte "gewinnt"! Dannmust Du noch beachtenwie du die Quittierung von Störmeldungen durchführst. -> Bei einer Störmeldung werden diese dann auf beiden Panels ausgegeben. Du must also die ACK Taste auswerten damit bei beiden Panels die Meldung auch wieder "verschwindet. => schau Dir am besten diesen FAQ an http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22582393 EineQuittierung der/von Störmeldung würde sich dann auch über die "SPS" anbieten. Viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf