21.01.2020 11:15 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (41) |
Dadurch das in der Arithmetischen Anweisung 32 Bit möglich sind kann eine Kehrwertbildung ab einen mindest Zahlenwert von 31 auf 3 Kommastellen gemacht werden. Dh. 1000 * 1000 = 1 000 000 1000000 / 31 = 32,258 ms In der Simulation werden bei mir nur 20Hz erreicht ... deshalb zusätzlich die Variante mit einer Kommastelle DateianhangLogo-Zykluszeit-2020.zip (50 Downloads) |
21.01.2020 14:58 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (41) |
nun die auf 2 sec Torzeit berichtigte Version ... zusätzlich mit Abspeicherung der Maximalen Zykluszeit während des Betriebes. DateianhangLogo-Zykluszeit-2020.zip (64 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf