29.03.2022 16:41 | |
Beigetreten: 16.04.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo @ll, ich verfolge mit Interesse diverse Beiträge. Ich habe jetzt zum ersten Mal ein Netzwerkprojekt erstellt. 3x 6ED1052-2MD08-0BA1 + 4x6ED1055-1NB10-0BA2 + 1x6ED1055-1MA00-0BA2 + 1xTDE + 1xCSM12/24 Die jeweiligen Programme für die BM´s sind soweit fertig, inkl. LifeBit (nach Vorlage "ixo"). Ich benötige Unterstützung hinsichtlich Optimierung der Zykluszeiten. Im BM "Client+A2" (HostIP - TDE) komme ich auf fa=690 -> 1,45ms. Im BM "Server+A2" komme ich auf fa=5 ... 8 -> 200...125ms. Im BM "Client+A1" komme ich auf fa=3 ... 7 -> 333...143ms. Hättet Ihr die Güte euch mal mein Netzwerkprojekt anzuschauen, um ggf. Aussagen /Lösungsvorschläge, hinsichtlich einer Optimierung, zu geben. Vielleicht habe ich ja auch etwas grundlegend falsch verstanden, beim Nachlesen in den Foren? (Benutzung Server/Client-Verbindung [nicht Master/Slave], Verwendung von Lokaler VM[nicht Netzwerkein-/ausgänge], usw.) Oder ist einfach nur mein Signal- und Verarbeitungsbedarf zu groß? Wenn noch weitere Informationen nötig sind, stelle ich Sie gerne zur Verfügung. MfG, David DateianhangNW-Project_290116-Kran10.zip (173 Downloads) |
29.03.2022 17:18 | |
Beigetreten: 16.04.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hmm...das leuchtet mir noch nicht ganz ein. Keine Frage, ich glaube Dir das gerne und bin erfreut. Aber was mache ich falsch? Habe eben gelesen, dass du dir die Zeiten direkt an den Logo´s anzeigen lassen hast. Da das TDE kein Programm ansich besitzt, wären ja auch höhere Zykluszeiten okay. Ich tippe mal das es rein an der Anzeige liegt. Solange die BM´s gut und schnell arbeiten reich das doch aus oder?! MfG, David DateianhangB278-280_TDE.pdf (155 Downloads) |
Folgen Sie uns auf