22.10.2012 12:22 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, im Anhang ist jetzt mein test programm und die Bilder vom Oszi, die werte waren 0° EIN, 180° AUS. Das sieht so gut aus bei ~640 min^-1. Die anlage fährt mit maximal 60min^-1. Was man nicht sehen kann auf dem Foto ist das die Werte an Q3 Springen, in einem Fenster von 500µs und 250µs hinken sie dem 0 Punkt hinterher. Gelb ist das Signal von Q3 und Blau ist der 0 Punkt Sensor. Logo 24Co wie man die Zeiten ermittelt ist mir bekannt, aber es geht mir um optimierung tips des ganzen. Mit dem Original Programm von der Anlage hingt das Signal 2ms hinterher und springt in einem 1ms Fenster. lg Malte DateianhangImpfkopf_test.zip (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: muck_solutions am: 22.10.2012 12:24Zuletzt bearbeitet von: muck_solutions am: 22.10.2012 12:23 |
|
22.10.2012 13:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo nochmal! Die Arithmetik kann auch so schon entfallen! Du addierst die beiden Zählerwerte ja nur und hast den Schwellwertschalter auf 90 eingestellt. Lösche die Arithmetik und den Schwellwertschalter. Die beiden Merker löschst du ebenfalls und legst die beiden Zählerausgänge auf ein OR und verbindest das mit dem Ausgang. Jetzt stellst du in beiden Zählern für Ein=0 und Aus=45 ein. Haben beide Zähler den Wert 45 erreicht, schalten sie auf 0-Signal und der Ausgang geht wie im bisherigen Progi aus. So ist auch jeder andere Wert zwischen 0 und 180 programmierbar. Bei ungeraden Endwerten, muß lediglich der Zähler welcher nach dem Nullpunkt den ersten Impuls bekommt den höheren Schaltwert erhalten. Siehe Anhang DateianhangImpfkopf_test2.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 22.10.2012 14:21 |
|
Folgen Sie uns auf