3/11/2023 6:24 PM | |
Joined: 7/26/2022 Last visit: 3/15/2023 Posts: 4 Rating: (0) |
buen dia. AttachmentDCM.pdf (546 Downloads) |
Last edited by: JAVV at: 03/11/2023 18:30:27 |
|
3/12/2023 3:46 AM | |
Joined: 4/23/2010 Last visit: 12/31/2023 Posts: 8092 Rating: (877)
|
Hello, Please post your query/problem in English language here. Before conducting optimisation, use need to enter motor related values in related parameters, e.g. rated motor armature current in Amps p50100, rated motor armature voltage p50101, rated motor excitation (field) current in Amps p50102, max operating speed in rpm p50108, type of speed device etc. etc. After inputting these values correctly, user can conduct optimisation sequencely as explained in manual. If you do so & follow the correct procedure, there will not be any harm/damage to motor. Please refer SINAMICS DCM DC converters, Operating Instructions, Firmware Version V1.5 chapter commissioning. Hope this helps. Hola, Publique su consulta/problema en inglés aquí. Antes de realizar la optimización, el usuario debe ingresar valores relacionados con el motor en parámetros relacionados, p. corriente nominal del inducido del motor en amperios p50100, tensión nominal del inducido del motor p50101, corriente nominal de excitación (campo) del motor en amperios p50102, velocidad máxima de funcionamiento en rpm p50108, tipo de dispositivo de velocidad, etc. etc. Después de ingresar estos valores correctamente, el usuario puede realizar la optimización secuencialmente como se explica en el manual. Si lo hace y sigue el procedimiento correcto, no habrá ningún daño al motor. Consulte Convertidores de CC SINAMICS DCM, Manual de instrucciones, Versión de firmware V1.5, capítulo Puesta en marcha. Espero que esto ayude.
|
Last edited by: Jen_Moderator at: 03/13/2023 04:56:24Link optimized. |
|
3/12/2023 9:46 AM | |
Joined: 7/26/2022 Last visit: 3/15/2023 Posts: 4 Rating: (0) |
Muchas gracias por su respuesta... AttachmentDCM summary DDS.pdf (391 Downloads) |
Last edited by: JAVV at: 03/12/2023 09:47:41 |
|
Follow us on