1/28/2019 11:58 PM | |
Joined: 9/19/2009 Last visit: 4/19/2024 Posts: 458 Rating: (81) |
Hi You can use the object Windows Media Player and convert your gif to avi, and play a loop Another option is Flash Player ActiveX Regards |
If my answer help you, use the Thanks or Rate Button, It is free of charge :-) |
|
This contribution was helpful to1 thankful Users |
8/6/2020 12:09 PM | |
Posts: 2 Rating: (2) |
Salut, je me posais la même question, et je suis tombé sur une vidéo qui propose quelque chose de plus simple. https://www.youtube.com/watch?v=KjbzsLxv7UY En fait il suffit d'animer une image PNG à partir d'une variable analogique. Si tu souhaites plutôt faire une animation sans mouvement, mais plutôt un changement d'image, je pense qu'en utilisant le même principe avec un champs d'E/S graphique et une liste de graphique précédemment créé tu dois pouvoir t'en sortir. En revanche je viens de voir que tu parles de gif sur une page HTML, je suis donc peut-être hors sujet... David |
Last edited by: KoolBrizz at: 08/06/2020 12:11:42Last edited by: Jen_Moderator at: 08/06/2020 12:51:53Embedded video. |
|
This contribution was helpful to1 thankful Users |
8/6/2020 12:58 PM | |
Joined: 6/19/2017 Last visit: 4/26/2024 Posts: 7957 Rating: (162) |
Hi KoolBrizz, Please try to write your post in English. This is an international community, where users from different countries are helping each other. This is the translation of your post:
Regards, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
This contribution was helpful to2 thankful Users |
Follow us on