2/15/2011 12:48 PM | |
Posts: 4 Rating:
|
Bonjour Je veux établir la communication entre le variateur FC300 et l’automate S7-300 par profibus, j’ai téléchargé l’exemple dans le site de DANFOSS (ftp://software.danfoss.com/drives/Software/Fieldbus/Profibus/pcablockdescription.zip) La communication entre le variateur et l’automate se fait par un câble Profibus violet avec deux fils rouge et vert VERT (PIN 3) -------63 ROUGE (PIN 8) --------62 Et je n’arrive toujours pas à les faire communiquer, ma question c’est comment faire le paramétrage du variateur.J’attend votre réponse merci ??? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hi I want to establish communication between the drive FC300 and S7-300 via profibus; I downloaded the example in the site of DANFOSS, (ftp://software.danfoss.com/drives/Software/Fieldbus/Profibus/pcablockdescription.zip) Communication between the controller and FC300 is via a purple Profibus cable with two red and green wires. GREEN (PIN 3) -------63 RED (PIN 8) --------62 And I still can not connect them; my question is how I can parameter my FC300, please I am waiting for your help ???? |
2/15/2011 12:56 PM | |
Joined: 4/24/2009 Last visit: 2/19/2024 Posts: 2682 Rating:
|
Thread closed, because question is already published in the following thread develop communication between S7-300 and FC300. Best regards O_Moderator |
Follow us on