Industry Online Support
Technical Forum
12/5/2008 12:38 AM | |
Posts: 2 Rating:
|
Olá a todos, Sou novo com o sistema simatic e estou precisando fazer um programa na CPU 224XP com uma TD200 v3.0.2.2 que ao acionar a tecla Up aumente um valor na faixa de 0 até 100 e ao mesmo tempo aumente a indicação de uma barra gráfica. Quando acionar a tecla Down os valores deverão diminuir. É algo bem simples mas não estou conseguindo fazer. Fiz um programa mas quando ativo a tecla Up o valor visualizado passa de 100. Preciso que chegue no valor máximo de 100. Este programa irá servir para eu controlar a intensidade de 0 a 100 de lâmpadas IR e também para aumentar e diminuir a velocidade de motores usando o micromaster 430. Alguem pode me ajudar? Desde já agradeço, Wilson Attachmentcontagem de 0a100 ajuste com tecla up e down.zip (84 Downloads) |
Last edited by: wilson.guedes at: 12/5/2008 12:40 AM |
|
12/5/2008 10:17 AM | |
Posts: 13 Rating:
|
Sorry mate but my spansih ??? is not so good, can we get in in english |
12/6/2008 10:46 AM | |
Joined: 9/27/2006 Last visit: 7/30/2024 Posts: 12272 Rating:
|
Hello guys; Wilson speaks Portuguese. He would like to use a TD200 to display a bar graph, ranging from 0 to 100, and use the UP and Down keys of the TD200 to increment/decrement a counter inside the S7-200 program and link the counter Present Valueto the displayed bar graph. Can anyone help? I remember in the TD200 manual there is an example program to use the bar graph of the TD200 linked to the S7-200 pots, but I have not studied the use of the TD200 keys inside a S7-200 program. Any answer in English will probably be recieved with thanks. Regards, Daniel Chartier AttachmentTD200_e.pdf (89 Downloads) |
Follow us on