4/18/2020 7:09 PM | ||
Posts: 1 Rating: (0) |
Hola José, tuve exactamente el mismo problema. Tengo el Tia Portal V13 instalado y trataba de programar una pantalla TP700 mediante el adaptador USB-MPI. Aparentemente como la pantalla vino con el Firmware V15.0 no se puede programar directamente por interfaz MPI desde el TIA V13. Entonces probé programar la pantalla a traves de la interfaz ethernet y automáticamente se hizo un Downgrade del Firmware de la pantalla a la V13.0, luego se continuó cargando el programa correctamente. Hecho esto, ahora sí puedo programar el panel mediante la interfaz MPI. Saludos y suerte. Gabriel. |
|
Follow us on