7/25/2015 12:14 PM | |
Posts: 1 Rating: (0) |
Bonjour BASF Je rencontre un problème similaire. Pendant que je transférais la mise à jour de l'OS de mon MP377 Touch, une coupure de courant est intervenu. Au démarrage, j'ai le message suivant qui s'affiche: " ERROR : image is corrupt waiting image update Le hic c'est la dernière communication avec ce panel s'est fait via MPI. Comment puis-je corriger ce problème.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Last edited by: Min_Moderator at: 7/27/2015 2:48:49 PMNew subject after splitted thread |
|
Follow us on