11.06.2021 10:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community Das S7-1500 TM NPU-Modul arbeitet mit einem trainierten neuronalen System. Das Modul integriert sich nahtlos in das SIMATIC-Automatisierungssystem und ermöglicht dadurch eine einfache Kombination von KI-Algorithmen und PLC Logik. So können kostengünstig maschinennahe Applikationen mit SIMATIC auf Basis künstlicher Intelligenz realisiert werden, zum Beispiel:
Weitere Infos: Der Bezug der Baugruppe ist derzeit noch an bestimmte Bedingungen geknüpft. Infos hierzu in der Eingeschränkten Vertriebs- und Lieferfreigabe Künstliche Intelligenz in der Industrie Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2021). |
Folgen Sie uns auf