12.07.2021 15:12 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 47 Bewertung: (4)
|
Hallo
SIOS-Forum-Community, Die Unterscheidung der Standard-Variante bzw. der F-/T-/TF-Variante des Open Controllers richtet sich nach der Variante des vorinstallierten Software Controllers CPU 1505SP (F/T/TF). Außerdem kann auf dem Gerät zusätzlich die Visualisierungssoftware WinCC Runtime Advanced vorinstalliert sein. Durch diese unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten ergeben sich unterschiedliche Artikelnummern (auf Lieferschein einsehbar). Auf dem Geräte-Gehäuse selbst ist nur die Artikelnummer der Hardware des Open Controllers gedruckt (es gibt in diesem Fall nur exakt eine Hardware-Plattform). Die exakte
Artikelnummer der Open Controller-Variante (ob bspw. Standard, F, T, TF bzw.
mit/ohne Visualisierungssystem) befindet sich auf der (CFAST-)Speicherkarte des
Gerätes.
Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf