07.09.2021 13:17 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 1278 Bewertung: (299) |
Hi, mit dem SINA_PARA müsstest du nur Parameter auslesen/schreiben, die nicht im Telegramm verfügbar sind - das löst man dann über solche azyklischen Zugriffe. Aber die Signale die du willst (SLP aktiv und sicher referenziert) stecken bereits in einigen Safety Telegrammen, z.B. im Tel 902. Darin gibt es das S_ZSW2 (sicheres Zustandswort) mit vielen Rückmeldesignalen, eben auch deine gewünschten. SLP aktiv ist Byte 0 Bit 6 Sicher referenziert ist Byte 2 Bit 7 Aber du musst gar nicht so genau wissen, an welcher Stelle die Signale im Telegramm sind, denn es gibt fertige Bausteine für die F-PLC um die Safety Telegramme anzusteuern und auszulesen. Schau mal hier in der LDrvSafe, da findest du je einen Lese- und Schreibbaustein für alle Telegramme: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109485794 |
Best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.09.2021 13:48 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 1278 Bewertung: (299) |
Hallo, ja da gibt es auch was. Das ist aber nicht mehr so ganz einfach "plug and play" sag ich mal. Hierfür benötigst du den XML Parser: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/77467239 Dort ist beschrieben, wie du Meldetexte für dein HMI aufbereitest.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109780844 |
Best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.09.2021 13:51 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 1278 Bewertung: (299) |
Ach vielleicht gibt es sogar hier noch die einfachere und bessere Lösung mit der Alarm Handling Bibliothek für SIMATIC zum Auslesen von SINAMICS Fehlermeldungen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109761931 Ich weiß, dass das neuer ist, habe ich selbst aber noch nicht benutzt. |
Best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
07.09.2021 13:53 | |
Beigetreten: 09.04.2020 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Perfekt, danke! :) Da schau ich mal drüber |
Folgen Sie uns auf