09.03.2009 15:31 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Martin, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast Du beides schon gefunden, ich möchte Dir aber trotzdem das Handbuch zum CP 340: Punkt-zu-Punkt-Kopplung CP 340 Aufbauen und Parametrieren sowie die Applikation: Einlesen von drei Längenmaßen (Strings) in den CP340 über ein ASCII-Protokoll ans Herz legen. Zwar ist die Applikation nicht genau dass was Du suchst, aber die thematische Richtung ist schon mal ganz gut, auch wenn der Datenfluss in die andere Richtung geht. Viel Erfolg J_Bell |
12.03.2009 15:17 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, du versendest einfach den DB-Inhalt mit dem Sendebaustein des jeweiligen CP. DU musst nicht den Hexwert da reinschreiben, du kannst auch Zeichen reinschreiben. Dem Kommunikationspartner ist das egal, Hauptsache der Hexcode dazu stimmt. Ob ASCII oder Hex - es ist reine Ansichtssache L '0' T DB20.DBB3 MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf