27.09.2021 13:00 | |
Beigetreten: 07.09.2021 Letzter Bes: 27.02.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
ich habe jetzt ein temperatur messung kamera angeschlossen mit CM1241 Rs422/485 und habe ich mit punkt zu punkt kommunikation gearbeitet. manchmal KRIEGE ICH RICHTIGE TEMPERATUR ABER MANCHMAL KRIEGE ICH UNKNOWN ZEICHEN aber wenn ich in Hyperterminal sehe dann da ist die richtige temperatur antwort gezeigt , da nur bei receive buffer zeigt fehler : KÖNNEN SIE MIR HELFEN: ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhangpng2pdf (1).pdf (132 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/27/2021 14:00:30New subject after splitting |
|
15.10.2021 19:05 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 10585 Bewertung: (825) |
Hallo,
nur eine tip, schaumal an komm module cfg wo sind parameteren z.B. fur end zeit fur system kann receive data ins speicher setzen,... Du kannst also forsichtig sein, String hat also 2 zeichen als String lange numer und wenn du machst nich korrekt konvert block konfiguration, du hast problem. Hoffe dass du findest schnelle lossung... |
Zuletzt bearbeitet von: Duris_I am: 10/15/2021 19:06:14With best regards... |
|
Folgen Sie uns auf