10.11.2021 10:21 | |
Beigetreten: 14.02.2012 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (21) |
Hallororossco Was genau willst du Comos beibringen? Über die Connectoren am Stuzen kann man ja nachvollziehen welche Objekte angeschlossen sind: Stuzen - Pipe - Behälter A - Pipe - Behälter B Das sieht man auch wenn man im Detailfenster die Connector-Objekte aufklappt. Man kann das natürlich auch per Alpgorithmus auswerten. Rausfinden kann man das auf jeden Fall, oder meinst du dass am Stuzen selber bereits Behälter A und B gelistet sind? Gruss Th. |
Folgen Sie uns auf