11.11.2021 14:56 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
In einer S7-1500 Standard CPU kann die Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC HF (6ES7505-0RB00-0AB0) eingesetzt werden u.a. um den gesamten Datenbereich (S7-1500 ab V2.1.0) als Remanenzspeicher zu nutzen. Hierzu steht im SIOS auch ein Beitrag zur Verfügung. Wo eine Standard CPU aufgrund von besonders anspruchsvollen Umgebungen nicht mehr ausreicht, bietet SIPLUS extreme durch spezielle Veredelung entscheidende Vorteile:
Folgendes ist zu beachten: Sollte der Austausch einer SIMATIC Standard CPU incl. PS 60W 24/48/60V DC HF gegen eine SIPLUS extreme angedacht sein, so kann die Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC HF bei einer SIPLUS extreme nicht eingesetzt werden. Das liegt daran, dass an der SIPLUS extreme auf der linken Seite ein Kühlkörper montiert ist. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf