04.11.2021 12:57 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (2) |
Hallo, ich verwende eine 1511-CPU zum Datenaustausch zwischen Schneider und Siemens CPUs, mittels FB "OpcUaClient". Soweit funktioniert auch alles. Ausser man trennt die Schneidersteuerung ohne jegliche Nachfrage vom Netz. Meistens baut sich die Verbindung nach dem einschalten wieder auf, jedoch bleibt der FB zeitweise "Hängen". Dann ist der FB Busy und Connected weiterhin auf True, aber ich bekomme keine Daten. (Diagnostics Status und SubFunctionStatus sind Null). In dieseer Situation kann man mit dem Baustein machen was man will, ohne irgend einer regung. Der einzige Weg die Kommunikation wieder zum laufen zu bringen, ist dann CPU Stop-Start. TIA V15.1 Upd 6; CPU FW 2.9.2; im Anhang eine Momentaufnahme vom OpcUaClient_DB. Hat jemand irgend welche Hinweise? Vielen Dank, Jack DateianhangSnapShot.xlsx (112 Downloads) |
07.12.2021 13:03 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi Jack121277, du nutzt folgendes Anwendugsbeispiel, oder? S7-Anwenderbaustein für den OPC UA-Client einer SIMATIC S7-1500wie beschrieben werden hier ja mehrere Bausteine zusammengefasst. Vielleicht kannst du über den Status der einzelnen Bausteine was herausfinden. Der Baustein soll angeblich auch eine integrierte Verbindungsüberwachung haben. Diese greift allerding nur alle 5 Sekunden. Kann es vielleicht sein, dass das Verhalten nur auftritt, wenn das Kabel nur kurz (<5sek) gezogen wurde? Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf