26.01.2022 07:42 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 3230 Bewertung: (501)
|
Hallo Eleu, OPC DA setzt auf Microsoft Windows Technologien wie z.B. COM/DCOM. Daher ist es leider nicht möglich, OPC DA auf einer S7-1500 zu verwenden. Daher wird für diesen Fall üblicherweise auf OPC DA Server zurückgegriffen, welche eine S7-Verbindung aufbauen können. Sieh zum Beispiel Datenaustausch zwischen S7-Station und PC-Station mit dem SIMATIC NET OPC-Server. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf