24.02.2022 16:37 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 3144 Bewertung: (489)
|
Hallo Gert, sobald auf einer Seite des PN/PN Coupler mehr als 1 IO-Controller verbunden sein soll, wird die Funktion Shared Device benötigt. Wenn der nun neu hinzukommende 2. IO-Controller die gleichen Daten erhalten soll wie der bereits vorhandene, so bietet sich die Verwendung von Modulinternem Shared Input (MSI) und Modulinternem Shared Output (MSO) an. Siehe dazu auch das Kapitel Shared Input/Shared Output als Kommunikationsfunktionen des Handbuchs. Dabei können die Daten eines Submoduls von bis zu 4 IO-Controllern gelesen werden. Wichtig: Bei MSO kann nur ein Controller die Daten schreiben, weitere Controller können die Daten nur lesen! Selbst ohne die Verwendung von MSO ist es kaum realisierbar, dass mehrere Controller die gleichen Daten schreiben. Viele Grüße |
28.02.2022 10:21 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi Gert, Shared Device findest du hier etwas genauer erklärt: Wissenswertes zu Shared Devices Beachte auch dass sich die 2 Controller auf der einen Seite in einem Subnetz befinden müssen. Das wird oftmals falsch verstanden. Ein PN/PN-Koppler kann nur 2 Profinet-Netzwerke miteinander koppeln. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf