02.03.2022 10:24 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 3144 Bewertung: (489)
|
Hallo ChristophMairhofer, es stimmt, in der V1.2.0 der Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller ist die Version V3.0.3 von LMQTT_Client verfügbar. Um Probleme zu einer über SIOS bereitgestellten Bibliothek für andere Benutzer zu melden, ist ein Post im Forum gerne willkommen. Dafür sage ich Danke! Um eine Änderung an der Bibliothek zu erwirken, sollte die Funktion "Feedback geben" am Ende des SIOS-Beitrags gewählt werden. So kann ein direkter Kontakt mit den Verantwortlichen hergestellt werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.03.2022 13:57 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, die Ursache dafür ist denkbar einfach. Schau mal auf den Kommentar des Parameters qos. Da steht folgendes: Sets QoS 0,1 or 2 for the Publish and Will Message - Subscribe only allows QoS 0 and 1 André Räppel |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf