02.03.2022 07:00 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 3230 Bewertung: (501)
|
Hallo rkoe, im Beitrag "Wie projektieren und programmieren Sie für den Datenaustausch zwischen S7-CPUs eine S7-Verbindung und die Anweisungen "PUT" und "GET"?" findet sich eine Dokumentation zum Datenaustausch über PUT/GET zwischen einer S7-1200 und einer S7-300. Auch wenn es nicht die passenden CPU-Typen sind, so ist dies ein guter Ausgangspunkt für Deine Aufgabenstellung. Grundsätzlich solltest Du Dir im Klaren sein, welches Gerät als Client arbeitet und welches als Server. Im Falle von PUT/GET ist die Projektierung (fast) ausschließlich am Client zu machen. Dort ist die Verbindung zu projektieren und die Anweisungen PUT/GET sind aufzurufen. Hier noch einige wichtige Punkte, die es aus meiner Sicht zu beachten gibt:
Ich hoffe, diese Informationen helfen weiter. Wenn nicht, dann einfach nochmals mit weiteren Details melden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.03.2022 10:16 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi rkoe27, kannst du uns auch verraten, wie sich das zeigt? Welchen Status hat denn der Baustein den du nutzt? Folgender FAQ zeigt dir wie du die Bausteine auswertest: Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) den Status von Systembausteinen auswerten?Der Status ist in der Hilfe zu den Bausteinen erklärt. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf