16.03.2022 21:16 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 3144 Bewertung: (489)
|
Hallo, LHTTP_Get erwartet im Antwort-Header eine Längenangabe (Content-Length) oder ein Transfer-Encoding vom Typ "chunked". Wenn beides nicht vorhanden ist, so wird der Fehler-Code 16#8620 gemeldet. In gängigen Browsern lassen sich über die F12-Taste die Entwicklerwerkzeuge öffnen. Unter "Netzwerk" gibt es dort die Möglichkeit, sich die Antwort-Header anzeigen zu lassen. So kann geprüft werden, welche Antwort der Server sendet. Mit etwas Glück liegt hier nur eine Abweichung vom Standard vor. So akzeptiert der LHTTP_Get Baustein beispielsweise die Schreibweisen 'Content-Length' und 'content-length', nicht jedoch 'Content-length'. Sollte dies der Fall sein, bringt Dich eine Anpassung des LHTTP_Get Bausteins sicherlich weiter. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf