18.05.2022 15:34 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi LDeins, erstmal zur Info folgender FAQ: Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) den Status von Systembausteinen auswerten?Jetzt kann ich mit deinem letzten edit leider nicht viel anfangen. War eine der beiden CPUs vorher nicht in RUN? Oder hat einfach die IP nicht gepasst? Mit den Modbusbausteinen baust du ja im Programm eine Verbindung auf. Damit das Programm bearbeitet wird, und somit die Verbindung aufgebaut wird, muss die CPU auf RUN sein. Wieso entscheidet man sich überhaupt für eine Modbus-Kommunikation zwischen 2 Simatic Controllern? Ich würde da mit S7-Verbindung und PUT/GET oder BSEND/BRCV arbeiten. Das ist wesentlich einfacher. Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf