06.06.2022 15:04 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 3144 Bewertung: (489) |
Hallo Marcel, Deine Frage ist etwas unglücklich formuliert. Ich gehe davon aus, dass es darum geht, ob die Betriebsmodi PROFINET und EtherNet/IP parallel möglich sind. Die Antwort auf diese Frage lautet Nein. Es ist immer nur einer der Betriebsmodi PROFINET oder EtherNet/IP möglich. Die entsprechende Information findet sich auch im Projektierungshandbuch "SIMATIC NET: Industrial Ethernet Switches SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.1" in den Kapiteln 6.4.16 bzw. 6.4.17.1. Im Falle von PROFINET weiß ich, dass ein Switch nicht zwingend PROFINET unterstützen muss. Dann allerdings sind einige Funktionen (z. B. Topologie, Gerätetausch ohne Wechselmedium, …) nicht verwendbar. Wie sich dies bei EtherNet/IP verhält, weiß ich leider nicht. Es wäre also durchaus möglich, dass der SCALNCE XC216 mit Einschränkungen für Deine Anwendung infrage kommt. Dies lässt sich eventuell über einen Support Request oder die Fachberatung klären. Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Stefan Arcularius am: 06/22/2022 16:22:50Rechtschreibung korrigiert |
|
Folgen Sie uns auf