24.08.2022 08:49 | |
Beigetreten: 01.06.2022 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vicodura: Hallo, wir haben ein Problem, und zwar haben wir die Emails bekommen mit der Freigabe zum Download der Bestellte Lizenzen, doch der Kollege mit der Berechtigung dazu ist in Urlaub und nicht erreichbar. Wir benötigen diese aber dringend, was können wir hier tun? Bitte bald möglich um eine Antwort. .Danke, Victor Duran Kieslinger ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangLiefer - Informationen.docx (207 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/24/2022 09:11:36Anhang bearbeitet und persönliche Daten entfernt. Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/24/2022 09:12:42Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/24/2022 09:13:40Grammatik in Überschrift optimiert. |
|
24.08.2022 09:06 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 3141 Bewertung: (489) |
Hallo Vicodura, eventuell funktioniert der Lizenz-Download über die Lieferscheinnummer. Alternativ wird ein Account benötigt, der mit dem Mall Account Eures Unternehmens verknüpft ist und entsprechende Berechtigung hat. Ich vermute, dass einen solchen auch nur der Kollege anlegen könnte, der im Urlaub ist, eventuell kann hier Euer Siemens Vertriebspartner auch einen Account anlegen. Bitte kontaktiert dazu den Siemens Vertrieb. Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Stefan Arcularius am: 08/24/2022 09:21:47Postskriptum entfernt. Anlage wurde von Jen_Moderator überarbeitet. Danke! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.08.2022 11:00 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Hallo Vicodura, wie Stefan Arcularius schon meinte, wäre es besser, wenn Sie dazu Siemens direkt kontaktieren. Sie können für Ihre Frage auch einen SupportRequest erstellen. Da gibt es auch das Thema "Lizenzierung/ Autorisierung": Bitte beachten Sie, dass bei der SR Erstellung über den PC es zu einer Fehlermeldung kommen könnte. Wenn das der Fall ist, bitte erstellen Sie einen SR über die Industry Online Support App oder über einen anderen PC. (Es kann vorkommen, dass heute Abend die App für eine kurze Zeit nicht nutzbar ist, da eine Migration stattfindet).
|
Folgen Sie uns auf