22.11.2022 12:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Für die S7-1200 CPUs der Version 3 erfolgt zum 1. Januar 2023 die Produktstreichung ! Nachdem zum 1.10.2014 die S7-1200 CPUs V3 zum Auslauf erklärt wurden, wird zum 1.1.2023 die Produktstreichung (PM410) wirksam. Ab diesem Datum erhalten diese Produkte den Status eines Ersatzteiles und sind somit nur noch über den Ersatzteildienst bestellbar. Die Auslieferung als Neuteil ist nicht mehr möglich. Im SIOS Beitrag stehen hierzu weitere Informationen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf