08.05.2021 22:21 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Ein redundantes Steuerungssystem auf Basis von S7-1500R/H-CPUs benutzt für die Anbindung der Peripherie grundsätzlich und ausschließlich ein unterlagertes PROFINET IO Mastersystem am MRP-Ring. Die Signalmodule sind daher ausschließlich in den PROFINET IO Devices wie ET200MP bzw. ET200SP einsetzbar. Eine systemseitige Behandlung zweier Signalmodule als redundantes Baugruppenpaar erfolgt nicht, jedoch steht für diese Funktion eine Bausteinbibliothek zur Verfügung: Anbindung redundanter Peripherie an S7-1500 Die Funktionen der Bibliothek basieren auf der Auswertung des „Wertstatus“ der betreffenden Signalmodule. Basisbaugruppen können daher hierfür nicht verwendet werden, Standardbaugruppen nur für modulgranulare Redundanzschaltungen. Für kanalgranulare Schaltungen müssen high feature Module verwendet werden. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/10/2021 10:59:44Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
20.12.2022 08:14 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Achtung: Neue Möglichkeiten für S7-1500H-CPUs (CPU 1517H-3 PN und CPU 1518HF-4 PN) mit TIA Portal V18 und Firmware V3.0:
siehe S7-1500H und R1-Redundanz |
Folgen Sie uns auf