16.02.2023 14:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 28.10.2024 Beiträge: 1462 Bewertung: (146)
|
Die Umsetzung von Sicherheitsapplikationen (Safety-Applikationen) bedarf einer besonderen Sorgfalt sowie einer systematischen Vorgehensweise. Die Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) stellt hierzu ein umfangreiches Normenwerk bereit, welches wie eine Richtschnur sämtliche Schritte von der Risikobeurteilung über die Risikominderung bis hin zur Validierung umfassend beschreibt. Mit Abschluss der Validierung muss dann, z.B. für Anlagen im europäischen Wirtschaftsraum, neben der umgesetzten Sicherheitsapplikation auch die Konformitätserklärung finalisiert sein, welche die Anlage mit der CE-Kennzeichnung zum Einsatz am Bestimmungsort befähigt. Prozessschritte zur Erfüllung der Maschinensicherheit Der Ablauf bei der Umsetzung von Sicherheitsapplikationen im Maschinebau verläuft in klaren Phasen, welche nachfolgend in vereinfachter Form dargestellt werden. 1. Risikobeurteilung (EN ISO 12100)
2. Risikominderung
3. Nachweiserbringung
Bild 1: Prozessschritte zur Erfüllung der Maschinensicherheit (rein schematisch) Vieraugenprinzip bei der Nachweiserbringung - Workflow als Teamwork verstehen Während des gesamten Ablaufs der Umsetzung einer Sicherheitsapplikation sollte jede Phase im Team aufeinander abgestimmt werden. So bedarf es bereits während allen Phasen der Expertise einer ausgebildeten Sicherheitsfachkraft. Idealerweise erfahren die Planer und Umsetzer hier Unterstützung durch einen Kollegen, welcher als CE-Beauftragter ausgebildet und benannt ist. Wo finde ich Experten-Know-how für meine Maschinensicherheit, wenn nicht im eigen Haus vorhanden? Für die Beratungsleistung Safety Consulting arbeitet Siemens eng mit ausgewählten Siemens Solution Partnern zusammen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter dem Link: Safety Consulting. |
16.02.2023 16:20 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 367 Bewertung: (30) |
Hallo, nicht jede Umsetzung von Sicherheitsapplikationen (Safety-Applikationen) endet mit der CE-Kennzeichnung der Anlage. Es gibt genügend Altmaschinen die mit Sicherheitsapplikationen ertüchtigt/verbessert werden. Maschinen die keine CE Kennzeichnungen haben dürfen nicht nachträglich CE gekennzeichnet werden. Dazu gibt es genügend Beiträge . Z.B. hier Nein zu nachträglicher CE-Kennzeichnung. gruß rlw |
Zuletzt bearbeitet von: rlw am: 02/16/2023 16:23:57 |
|
Folgen Sie uns auf