03.04.2023 07:09 | |
Beigetreten: 01.02.2016 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Moin zusammen, ich hätte zu diesem Thema noch eine Frage. Einer unserer Kunden betreibt diese Panels noch immer und das auch unter Windows XP. Nun soll als Zwischenlösung bis zur verschobenen Migration die Panel PCs auf Windows 7 hochgerüstet werden. Windows 7 Prof 32 Bit habe ich soweit installiert und auch alle benötigten Treiber (Touch etc..) aber leider funktioniert der CP5611 nicht richtig bzw. die Profibus Schnittstelle. Der Treiber ist zwar installiert aber ich bekomme keine Kommunikation zwischen Panel und Steuerung hin. Installiert habe ich den CP Treiber für Windows XP. Die letztbekannte Windows Version, welche von Siemens für den PC677B offiziell freigegeben wurde, war Windows Vista. Vielleicht hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und kann mir hier weiterhelfen :) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/03/2023 12:30:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.05.2023 06:46 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1569 Bewertung: (289)
|
Hi Shaggy84, eine wirkliche Lösung kann ich leider nicht anbieten, aber vielleicht helfen auch diese beiden FAQs ja irgendwie. Welche Maßnahmen können durchgeführt werden, wenn sich der CP5611 nicht erfolgreich installieren bzw. in Betrieb nehmen lässt?Der nächste FAQ betrifft jetzt nicht direkt den CP5611, aber die Aktualisierung des Treibers kann auch über diesen Weg getestet werden. Wie aktualisieren Sie für den PC-Adapter USB die Treibersoftware, wenn Sie nach der Installation von STEP 7 (TIA Portal) keine Onlineverbindung aufbauen können?Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf