27.04.2023 10:40 | |
Beigetreten: 12.07.2022 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo und vielen Dank, würden Sie bitte noch ein Video, mit der CPU1511C-1PN und CP1543-1 für uns vorbereiten. Da ich die CPU 1511C-1PN mit dem CP im Einsatz habe, und bekomme ich die Verbindung mit dem OPCUA Server leider nicht ?? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/27/2023 12:32:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.05.2023 11:45 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1569 Bewertung: (289)
|
Hi, beschrieben wird das ganze auch hier (und vorallem unter den weiterführenden Links am Ende des Beitrages). Zugang zu OPC UA-Applikationen
Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf