20.07.2023 05:52 | |
Beigetreten: 19.07.2023 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, danke für deine Antwort. Das hat schon mal geholfen. Das ist ein Ionizer (Ionisatoren). Ich habe mal die IODD angehängt. Über das PCT wurde der IZTC41-Lxx-X eingebunden. Was ich mit dem IODD Viewer angeguckt habe, hat mit den Handbuchangaben des Herstellers gestimmt. Viele Grüße und vielen Dank. DateianhangSMC-IZTC41-Lxx-x-20210630-IODD1.1.zip (77 Downloads) |
20.07.2023 07:26 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 3230 Bewertung: (501)
|
Hallo Max, die IODD verhält sich bei mir genauso, das hätte ich auch nicht anders erwartet. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Reihenfolge der Daten generell nicht zur Dokumentation passt. In S7-PCT beginnen die Daten bei Byte #12. Von dort an werden die Daten in absteigender Byte-Reihenfolge angezeigt. Ich habe mir die IODD Datei mal kurz angesehen und dabei bemerkt, dass sich für die "RecordItem" Tags das Attribut "subindex" in umgekehrter Reihenfolge zu "bitOffset" ändert. "subIndex" 1 gehört also zum größten Offset. Eventuell liegt darin der Fehler. Da ich Dir aber nicht sagen kann, wie eine IODD im Detail aufgebaut werden muss, kann ich Dir nichts Näheres dazu sagen. Ich empfehle Dir, das bei Siemens über den Weg einer Support-Anfrage zu klären. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf