05.06.2009 14:40 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung:
|
Hm .. folgende Info hab ich zum 1603 gefunden: The file [2][3] is being held in use by the following process: Name: [4], Id: [5], Window Title: '[6]'. A system restart may be required because the file being updated is also currently in use. Users may be given the opportunity to avoid some system restarts by using the FilesInUse Dialog or the MsiRMFilesInUse Dialog. For more information, see System Reboots and Logging of Reboot Requests. Irgendwas läuft da ..? Schau mal, dass vor dem SETUP auf jeden Fall alle Prozesse msiexe* , install* und setup* beendet sind. Steht was in der Windows Ereignisanzeige? |
Zuletzt bearbeitet von: TomDeWou am: 05.06.2009 14:41Have Fun! |
|
Folgen Sie uns auf